This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:HRPWM 配置

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/988095/tms320f280025-hrpwm-configuration

器件型号:TMS320F280025

您好、香榭丽舍

如 F28002x 数据表中所述、所有14个 ePWM 通道中的8个通道都具有 HRPWM 功能、但 数据表和 TRM 中无法找到详细配置  、以显示哪些 ePWM 通道具有 HRPWM。  

请提供帮助吗? 谢谢!

 

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    前8个!

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您询问这个 Linda。 请单击绿色的已验证按钮。