This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:具有 F28069的正弦波发生器?

Guru**** 2811235 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/987492/tms320f28069m-sine-wave-generator-with-a-f28069

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

我正在尝试在 F28069M 中生成10Hz 的正弦波、有些人可以为我展示一个简单的示例:

使用信号发生器库、我不知道如何正确包含它

不使用信号发生器库。

BR

塞尔吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以下载并安装 包含相关示例代码和文档的 C2000Ware、这些示例包含在以下文件夹中、您可以参考这些示例来设计代码。

    http://www.ti.com/tool/c2000ware

    C:\ti\c2000\C2000Ware_3_04_00_00\libraries\DSP\SGEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanming:  

    谢谢、我正在使用 SGEN LIB、但我遇到了链接器问题。 我不知道如何正确地执行它,

    说明资源路径位置类型
    #10247-D 创建输出段"SGENipcb"而不包含段规范 ParcialUno C/C++问题
    #10247-D 创建输出段"SINTBL"而不包含段规范 ParcialUno C/C++ problem\

    BR

    塞尔吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanming:  

    谢谢、我正在使用 SGEN LIB、但我遇到了链接器问题。 我不知道如何正确地执行它,

    说明资源路径位置类型
    #10247-D 创建输出段"SGENipcb"而不包含段规范 ParcialUno C/C++问题
    #10247-D 创建输出段"SINTBL"而不包含段规范 ParcialUno C/C++ problem\

    BR

    塞尔吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergio 是 SGEN 的替代方案、DCL 参考信号发生器。 请参阅中的 DCL 参考发生器用户指南

    \libraries\control\DCL\c28\docs

    谢谢、

    Sira