This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:如何实现阻尼模式?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/986969/tms320f28027f-how-to-achieve-damping-mode

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28027F

大家好、我使用的开发板是 LAUNCHXL-F28027F + BOOSTXL-DRV83。 我现在面临的发展需要是:
当电机静止时、它处于静态状态、但当我用手或负载旋转时、它将产生具有固定扭矩的电阻。 当我的手松开时、它仍然存在。

如何开始? 我注意到、在 lab5b 项目中、我首先关闭强制角并将速度设置为0。 当我用手转动电机时、电机会随着我的手的旋转缓慢增大扭矩、但在我的手松开后、电机似乎旋转到我开始旋转的位置。 如果我继续旋转它、它将在特定的时间抖动或振荡、但我认为这个项目接近我的需求。 如何更改此项目以满足我的需求? 我的产品需求?

谢谢! 祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您想要实现什么控制模式? 扭矩控制、速度闭环还是位置控制?

    我认为这不是用手添加负载的正确测试方法。 您应该知道电机的额定转矩并向电机添加正确的负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是一款类似于步进电机的产品、它可以驱动人们的双脚快速前进。 我可以通过 lab5b 的速度环路轻松控制速度、但在阻尼模式下没有进展。 我希望当产品处于阻尼模式时、电机本身不会移动。 当人脚用力时(产品结构可以想象为自行车踏板、人脚踩下踏板并进行循环运动)、将会出现相反的方向的阻力。 我希望调整该电阻的大小。 当我的双脚不使用力时、电机的电阻将消失。 它是弱的和静态的。 您能告诉我如何实现它、还是从该项目开始的最佳方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该为 PMSM/BLDC 使用步进或实施有传感器 focc、无传感器 focus很 难在低速和启动时获得快速和良好的响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加霍尔传感器是否可行? 但我看不到 f28027f 霍尔传感器的示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电机控制有一些参考设计和代码、包括具有基于传感器 FOC 或霍尔传感器的梯形控制的 BLDC 驱动器、请参阅以下链接。 您可以针对您的应用将相关示例迁移到 F28027。

    [常见问题解答]用于电机控制的 C2000 MCU 入门

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/864875?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue