请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 尊敬的 TI 论坛社区:
我将处理器配置为支持6个 PWM (3个通道、低电平有效互补)。 在我的板载驱动器上、通过处理器信号的低电平状态打开 IGBT (高电平状态将关闭 IGBT)。
我使用了具有死区的上行计数器。
我必须强制输出半桥 PWM 中的一个。 当我不使用死区时、我使用 EPwmXRegs.AQCSFRC 强制输出信号。 它是扭曲的。 现在、在死区情况下、我无法执行此操作、因为当我在另一侧的高侧 PWM 上具有低电平状态时、我具有反向信号。 我尝试在 CBC 事件中使用 TZFRC、但情况仍然相同。
是否有人有类似的问题? 您能告诉我一个通道中每个 PWM 输出的作用力是多少。
此致。
Marc