This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:Uniflash 使用

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/987702/tms320f280025-uniflash-using

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好专家、

我的客户 使用 XDS560仿真器、其完整器件型号为  

Blackhawk XDS560v2-USB 系统跟踪仿真器。

但我们在 Uniflash 中找不到 Blackhawk 仿真器。 是否用于 Uniflash?
SD XDS560是否相同? 我无法尝试、因为我没有 XDS560v2-USB。

这是一种必须使用的方法、因为他们应该使用它来处理工厂返回器件。

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    您会注意到、UniFlash 不提供本地 Blackhawk 支持。 要添加它、请参阅以下链接:

    https://www.blackhawk-dsp.com/support/uniflashv5

    我自己尝试了这些步骤、它适用于 UniFlash 6.2.0:

    您可能需要联系 Blackhawk、以查看是否有更新版本的 Blackhawk UniFlash 安装程序。

    谢谢

    Ki