This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28027F:具有 boostxl drv8305的 Launchxl-f28027F

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, DRV8305, TMS320F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/984556/launchxl-f28027f-launchxl-f28027f-with-boostxl-drv8305

器件型号:LAUNCHXL-F28027F
主题中讨论的其他器件:MOTORWAREDRV8305TMS320F28027F

我正在使用 motorware lab 02B 来构建项目、然后使用输出文件并将其重命名为 Universal GUI 文件夹中的 appProgram。

目标已正确初始化、但当我勾选启用系统复选框时、它会自动禁用目标。 这可能是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试首先在 CCS 中运行 lab02b、如果 lab02在 CCS 中运行良好、则使用 GUI 的目标文件(.out)。 如果没有、您需要检查是否存在过流、过压/欠压或 launchxl 和 boostxl 之间的连接等故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我尝试在 CCS 中运行它时、构建完成、但当我进入调试模式时、当我将 GmotorVars 启用并识别电机更改为1时、它会立即返回到0。

    如何知道 DRV8305工作是否正常?

    当我手动将 TMS320F28027F 的 PPWM 信号提供给 DRV8305时、我可以在 DRV8305的引脚2、3、4、5、6、7处看到脉冲、但在 DRV8305的 GHA SHA GLA SLA 引脚处看不到任何输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看 drv8305的数据表、检查 EN_GATE、nFAULT 和 PWGRD 的状态。 请确保 DRV 的电源正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是想检查一下您是否有任何更新,我已经听不到您两周了,所以我假设您能够解决您的问题。 如果您有任何疑问、请告诉我。 如果没有任何其他问题、我们将关闭此主题。 谢谢。