This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:实验套件实验2

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, TMS320F28069, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/987439/tms320f28069-experimenter-kit-lab-2

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他部件:DRV8301C2000WARE

我刚刚收到了一个用于 TMS320F28069的实验套件。 我一直在使用 DRV8301套件、因此我在使用 CCS 方面有一些经验、但我需要更深入的了解、因此我获得了该套件。 在第一部分、我创建了 Lab2。 这是一个极其简单的主文件:

/********
lab2.c 的文件
(二 /

//全局变量
长 z = 0;


void main (void)

int x = 2;
int y = 7;

z = x + y;

while (1){

asm (" NOP");//trap end of main

}// main 结束

// Lab2.c 结束

我创建了配置文件并连接到电路板。 运行调试的指令、似乎需要启动。 第一个有趣的事情是 、在"Debug"选项卡中、它显示"Texas InstrumentsXDS100V2 USB Debug Probe 0/C28XX Disconnected"/"Unknown (德州仪器 XDS100V2 USB 调试探针0/C28XX 已断开连接/未知)。 如果我右键单击该行并选择"Connect to target (连接到目标)"、它将开始运行、代码部分中会弹出一个选项卡、提示:

在地址"0x3ff75c"处中断、没有可用的调试信息、或在程序代码之外。

上面的行仍然显示它正在运行、但如果我转到内存浏览器并放入&z、则显示未找到标识符:Z

我不明白为什么工程不会自动连接到会话-当我运行一些电机工程时、它会自动连接到会话。 我也不知道为什么这个极其简单的程序不运行。 我浏览过这些文档、找不到任何看起来相关的内容。 我运行的是 CCS 10.2.0、与实验套件关联的代码是为 CCS 6.0编写的、但我找不到任何新代码、这似乎可以正常工作。 有人能不能给我一些深刻的见解、我可能会做些什么错?