主题中讨论的其他器件:DRV8353、 MOTORWARE、 DRV8353RS-EVM、 controlSUITE
尊敬的 TI 团队:
大家好、我们是 GreenerG 移动解决方案 Pvt Ltd.
由于我们是基于 EV 的组件制造商、现在我们已经计划开发电机控制器单元。
我们已经在 DRV8353 GUI 的支持下使用 DRV8353RS EVM 成功旋转电机(后跟用户指南)。
我们现在知道了电机的初始参数(即电机类型、Rs、Ls 等)、如果没有 GUI、我们需要修复电机数据或 通过 UART 更新电机数据
电机识别的初始阶段由 GUI 颜色指示(红色-未检测到、绿色-检测到、黄色-检测)完成、在此阶段、电机通过急动进行识别。
在车辆中修复时、如何在没有任何急动的情况下检测电机位置(基于快速 ESIMATOR)。 如果我们想在没有任何急动的情况下检测电机的初始位置、可能会发生什么情况(预期使用霍尔传感器)。
现在我们处于开发阶段(在不使用 GUI 的情况下实现到电机控制器的数据传输),因此请尽快执行不必要的解决方案。
此致、
Ramyaa R