This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28388D EtherCAT FOE

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/985442/f28388d-ethercat-foe

F28388D EtherCAT 通信、引导加载程序模块部署在 F28388D 中。 使用 TwinCAT3下载固件时、我们选择.EFW、并且我们的固件采用.bin、hex、out.S19、msi 和其他格式、我需要如何转换它? 仍有与 TwinCAT3类似的 TI 主站可下载 FOE 固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否要在 F2838x EtherCAT 上实现 foo? 我认为我们目前不支持 foo 所需的自举状态。

    我将进行验证并返回给您。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、FOE 对于我下载固件非常重要。 如果您有其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您最终是否有兴趣通过 EtherCAT 更新 F2838x 器件的闪存? 您是否在 F2838x 器件的 CM (ARM M4)或 C28x 内核上运行 EtherCAT 从站堆栈?

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EtherCAT 从站堆栈包含 PDO、这是在  F2838x 器件 的 CPU1上正常运行的。我使用 TWINCAT3验证这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然 F2838x 上的 EtherCAT 外设可以支持 foo、但目前我们没有针对 foo 现成的软件示例或驱动程序。 Foe 支持作为 SSC 配置的一部分提供。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kevin:

    您的开发同事如何验证 FOE 功能、 哪个程序会模拟 EtherCAT 主站。

    Twincat3必须下载.EFW 固件文件、但 CCS 只能  间接生成.out 或.bin、hex。

     如果您有其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否具有与 Infinion、ducement 链接类似的指南文档,如下所示:

    www.infineon.com/.../Infineon-Getting_Started_XMC4800_Relax_EtherCat_APP_FWUpdate_Slave_SSC-GS-v01_03-EN.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前尚未评估 EtherCAT IP 提供的 FOE 功能、也没有提供参考解决方案或文档。 FOE 功能是我们团队需要进一步研究的内容。

    [引用 userid="476521" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/985442/f28388d-ethercat-foe/3645435 #3645435"]哪个程序会模拟 EtherCAT 主站。

    我们通常也使用 TwinCAT。

    [引用 userid="476521" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/985442/f28388d-ethercat-foe/3645435 #3645435"]Twincat3必须下载.EFW 固件文件、但 CCS 只能  间接生成.out 或.bin、hex。

    如果通过 F2838x 上的 EtherCAT 执行固件更新、即使在收到文件后、也需要考虑许多注意事项。 我现在不能谈论所有的注意事项、因为我没有对用例进行过广泛的评估。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的   Kevin:

    感谢您耐心的回答,如果您有任何消息,请 随时告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然。 可能需要一些时间来进一步评估 F2838x 上的潜在解决方案。

    最棒的

    Kevin