This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:复位后的状态

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/987471/tms320f28069m-state-after-reset

器件型号:TMS320F28069M

大家好、


你好。


复位后 TMS320F2806x 上的 GPIO51引脚的状态是什么?  在配置寄存器被读取并应用到引脚之前、有多少个时钟周期?

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    该器件上的所有 GPIO 都将配置为复位后的输入。  任何不是主 PWM 引脚的 GPIO 在复位时也会启用内部 PU、这包括 GPIO51。

    应用配置寄存器之前的时间实际上取决于用户代码、闪存中代码与 RAM 中代码的数量等  我认为使用 CCS 分析器和器件来映射周期计数非常简单、可以将上述因素考虑在内。

    最棒的

    Matthew