This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:如何在重新启动后引导示例代码

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/987372/tms320f28027f-how-to-boot-example-code-after-restart

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我不熟悉 C2000编程、因此很抱歉我的问题
我从 C2000Ware 中加载了示例代码"Example_2802xLEDBlink"、并使用 CCS10对其进行了刷写。 刷写后、它将按应有的方式运行、也会在自由运行模式下执行。 但我想、只要我重新启动 Launchpad、它就会加载另一个程序。 我还使用 launchpad 上的 S1尝试了所有启动设置、但没有成功。

有人能告诉我如何在重置后加载我的代码吗?


感谢您的帮助、对这个基本问题再次表示抱歉。

此致

Tiemo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tiemo、

    我希望确保您使用的是具有本机闪存支持的 LED 示例、作为项目的一部分。  F2802x 的支持文件位于以下 C2000Ware 路径中

    C:\ti\c2000\C2000Ware_3_04_00_00\device_support\f2802x\examples

    在此目录中、有2个子目录:"structs"和"drivers" 、您需要确保从"drivers"子目录中挑选您的示例、因为它将同时具有 RAM 和闪存编译选项。  结构路径仅具有本机 RAM 构建。

    确认后、我想确保我们使用示例的闪存构建、如果您右键单击新弹出窗口中的示例大约3/4、您将看到"构建配置"、将鼠标悬停在该示例上并确保选中了"闪存"。  重新生成和加载、然后让我们看看在重新启动/下电上电后是否正常运行。

    云 CCS 中的路径应该相同、但如果有差异、请告诉我。

    如果所有这些内容仍然无法正常工作、请回复、我们可以进行更多调试。

    最棒的

    Matthew