请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 大家好、
我对 F2838x 处理器的 ePWM 时基计数器同步有几个问题。
- 我可以看到、在最新的 F2838x TRM 中、我看到图26-7 "时基计数器同步方案"已被删除、我们直接看到图26-8。 ePWM 外部同步输出"。 这是故意的吗?
- 此外、与 F2837x/07x/004x 处理器不同、我们现在可以使用 F2838x 和 F28002x 处理器中的 ePWM 寄存器"EPWMSYNCOUT"为"EPWMxSYNCOUT"选择多个源。 但是、我找不到一个将"EPWMxSYNCIN"传递到 EPWMxSYNCOUT 的选项。 对吗?