This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062F:检测断开的相位

Guru**** 2805945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/985946/tms320f28062f-detect-disconnected-phase

器件型号:TMS320F28062F

大家好、

我将控制具有三相的 BLDC 电机、这是完美的。

在我的情况下、可能会发生、由于用户错误、三个阶段中的一个可能会断开连接。 当相位断开时、电机将不会正确旋转。
是否有任何简单的方法来检测断开阶段?

我对 RS 重校准(这会导致非常高的 RS)执行了预防性操作、但由于启动时间的原因、我需要禁用 RS 重校准。

请告诉我您的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以计算相位 RMS 电流在启动/运行电机时、如果电机连接正确、三相 RMS 电流应该非常相似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @ Yanming Luo 如何计算各个相位的相位 RMS 电流? 此外、除了单相断开外、如何检测所有三相断开连接、例如电机连接器断开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您 可以在一些教科书中找到计算交流 RMS 的方法。 如果相位未连接、则没有 RMS 值或非常小。