This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:CLA 的 L3程序存储器已用完

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/986553/tms320f28069-ran-out-of-l3-program-memory-for-cla

器件型号:TMS320F28069

尊敬的团队:  

我的客户将 L3存储器用于 CLA 程序、是否有其他存储器可用于存储 CLA 程序? 谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    CLA 程序只能放置在 LS 存储器中。 一些释放空间的可能建议包括:

    1. 检查是否有任何已放置在 LS RAM 中的数据结构可被移动到 MSG RAM 中
    2. CLA 编译器支持函数调用。 查看是否有任何多次调用的函数被内联。 如果是、请将这些更改为函数调用。

    您可以在此帖子中从资源中找到一些其他信息:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/786227/faq-cla-frequently-asked-questions

    我还将与团队联系、看看他们是否有其他意见。

    谢谢、

    Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwini、

    感谢您的回复。

    我的客户将 L3存储器的大小从0x9000重置为0xAFFF、这意味着 L4存储器的一部分现在是 L3。 但我认为它必须与程序总线和数据总线的访问相关、因此这种方式不正确、对吧?

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    你是对的。 根据数据表、CLA 程序只能驻留在 L3中、L4不能使用。

    以下是参考资料:在此数据表 PDF 中查找"存储器映射"。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28069.pdf

    谢谢、

    Ashwini