This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2806:访问传统的 dlog 库

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/984365/tms320f2806-access-to-legacy-dlog-lib

器件型号:TMS320F2806
主题中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE-DIGITALPOWER-SDKC2000WARE

你(们)好。

我导入了一个使用 dlog 库的旧项目。 标头文件包含在源文件中、但我认为由于标头文件声明函数、因此缺少*。c 文件  

void DLOG_6ch_init (void *);
void DLOG_6ch_update (void *);

头文件为修订版本1.0、日期为2001年5月18日。 你们是否有机会将相应的 c 文件放置在某个位置、以便我可以为旧项目启动并运行日志记录?  

提前感谢、

伦纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伦纳特

    您能告诉我们您导入了哪个项目以及所述项目的来源吗? 您是否正在使用 controlSUITE? 如果是、请注意、软件套件不再受到积极支持。 我们现在拥有 C2000Ware-DigitalPower-SDK、它具有最新的软件支持、包括更新的 DLOG。 请注意、我们对4通道 DLOG 提供了有效支持。 您可以在此处查看源代码: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ALgjRt.4u2oXf5ouLVkjbw__5C6SEVO__LATEST 

    我将与一些同事跟进、以确定是否仍支持有关的6通道 DLOG。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozino、

    这是一个我们很久以前购买的定制项目。 遗憾的是、日志源文件等内容都落在后面。
    我正在使用 CCS 10处理该项目。

    我假设我不需要主动支持。 只需访问相应的源即可。

    感谢您的帮助!

    伦纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伦纳特

    感谢您提供的其他背景信息。 我还在问这个问题、考虑到这是一个旧软件、这证明很困难。 找到答案后、我会联系我们。 如果还有其他问题、请随时在此处发帖。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伦纳特

    我们似乎有一个在 Out C2000Ware_MotorControl_SDK 中支持的 DLOG 6ch 版本、请点击此处:

    C2000Ware_MotorControl_SDK_3_00_00_00\libraries\utilities\datalog\include 和源目录

    请告诉我、这是否适合您。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozino、

    它不能立即兼容、但看起来我应该能够轻松使它正常工作。 但是、我目前正在处理另一项任务、因此可能需要一段时间才能深入了解这一点。 如果遇到一些问题、我将打开一个新的线程。 感谢您为我找到这些文件! 真的很感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lennart、  

    很高兴听到这可能对您有所帮助。 如果遇到任何问题、请务必联系我们。 我将继续、关闭这个线程。

    此致、

    Ozino