This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们是否应该在转换电路中使用 OPA2350而不是 OP320?

Guru**** 2796825 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2350, LM358, OPA320, OPA350, ADS8860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/986706/shall-we-use-opa2350-instead-of-op320-for-translation-circuit

主题中讨论的其他器件:OPA2350LM358OPA320OPA350ADS8860

Javier、

我发现 https://www.ti.com/lit/an/sbaa374/sbaa374.pdf 很有用,

现在的问题1:我们是否应该使用 OPA2350或 LM358 而不是 OP320?

问题2:Tidu015.pdf 和 sabaa374有何不同?

感谢您的关注。

Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    驱动 sbaa374中所示的 ADS 输入并不是一项微不足道的任务、必须选择正确的运算放大器和 RC 电路。 这正是 Art Kay 在"用于驱动 ADS 的高至低电压电平转换的同相电路"中所介绍的主题。 OPA320具有驱动 ADS 高动态输入所需的速度和输出特性、因此是该应用的理想选择。

    OPA350是一款具有高带宽的稳健输出运算放大器、通常用作 ADS 驱动器、但得出的输出 RC 网络值可能与针对 OPA320进行优化的值不同。 如果要保持高性能、您提到的 LM358不适用于 ADS8860应用。 它是一款与低电压 CMOS OPA320和 OPA350非常不同的运算放大器。

    TIDU015.pdf 、电平转换:双电源至单电源放大器、±15V 至5V、用于将+/-15V 输入转换为0至5V 输入范围。 这对于输入范围为0至5V 的低电压模拟电路很有用。 它未针对驱动大多数 ADS 转换器进行优化、但如果转换器具有内置输入缓冲器、则可能会很有用。 电路的性能将由电路中使用的运算放大器决定。 ART 在报告中提供了一些有关运算放大器电气性能的比较表; 表6。 ±15V 电源放大器的简单比较、以及 表7。 简要比较5V 电源放大器、这将有助于更轻松地进行选择。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    Thom 已回复您的查询。  

    由于我已经在两个应用之间进行了比较、因此除了 Thom 的注释之外、最好还提供图形。  

    e2e.ti.com/.../OPA376-Dual2Single-supply-03172021.TSC

    e2e.ti.com/.../OPA320-hi2low-voltage-translation-03172021.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的  Raymond。 完美!

    请告诉我您使用哪种软件进行仿真吗?

    感谢您的帮助:)。

    Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Thomas:

    首先,我要 感谢您,因为您花了很多时间来解释它。

    Q1:我的目标 是使用磁通门(LEM)传感器200A~1000A,因为您可能知道它的输出为+15V~-15V,我必须将其转换为3.3v,在我知道电机控制应用中,波形速度在大多数情况下都小于400Hz。您好吗 认为它仍然需要高速运算放大器吗?

    问题2:很抱歉我无法获得,是否可以在电机控制应用中使用 OPA2350而不是 OPA320?

    感谢您的关注。

    Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    您可以通过以下链接下载免费的 Tina Simulation 软件。  

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI#downloads

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我很高兴为您提供帮助。 关于您的问题:

    Q1:我的目标 是使用磁通门(LEM)传感器200A~1000A,因为您可能知道它的输出为+15V~-15V,我必须将其转换为3.3v,在我知道电机控制应用中,波形速度在大多数情况下都小于400Hz。您好吗 认为它仍然需要高速运算放大器吗?

    好的。 请注意、Art 的电路设置为+/-10 V 输入范围 、因此需要针对该输入范围以及0至+3.3 V 输出范围重新计算输入分压器/电平位移电阻器网络。 幸运的是、我开发了一 个 TI 高精度设计、我在其中通过数学方法来实现它。 请参阅 tid039中的2.2节" 3电阻器输入网络":

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu039/tidu039.pdf

     TI 高精度设计中的输入网络馈入比较器输入、但也可与连接到 Art SBAA374电路的运算放大器配合使用。 400Hz 是一种低频、因此您的应用应该可以使用我们的许多中等快速精密运算放大器、如 OPA320或 OPA350。

    问题2:很抱歉我无法获得,是否可以在电机控制应用中使用 OPA2350而不是 OPA320?

    OPA2350双路运算放大器 将在 ADS 驱动器应用中很好地发挥作用。 您可能会发现双通道运算放大器部分的用途。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程