This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:TMDXIDDK379D -适用于工业电机控制的 C2000 DesignDRIVE 开发套件-为何推荐使用 Variac 和隔离器

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: DESIGNDRIVE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/985436/tmdxiddk379d-tmdxiddk379d---c2000-designdrive-develoment-kit-for-industrial-motor-control---why-variac-and-isolator-is-recommended

器件型号:TMDXIDDK379D
主题中讨论的其他器件:DESIGNDRIVE

www.ti.com/.../sprui44.pdf

DesignDRIVE 开发套件 IDDK v2.2.1

在用户指南第 7页中、TI 建议使用可变交流变压器(自耦变压器)和隔离器。

为什么推荐使用自耦变压器和隔离器?

文档中说、建议为我们自己的安全考虑。

如果我们不使用自耦变压器和直接原始电源、会发生什么情况?

这在文档中不清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    隔离器用于保护您的测试设备、例如示波器。

    在验证基本功能和检查配置后、Variac 有机会缓慢增加电压。 在低电压下、有可能避免损坏、尽管不能保证这一点。 或者、用户可以使用隔离式可变直流电源并从低电压和低电流输出限制设置开始。