This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:TMS320F28388D -当使用20Mhz 晶振时、SCI 波特率921600不起作用。

Guru**** 2533910 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, ISO7221A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/986297/tms320f28388d-tms320f28388d-when-using-20mhz-crystal-sci-baudrate-921600-does-not-work

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: ISO7221A

大家好

我目前正在使用 TMS320F28388D。

我想使用921600处的 SCI 速度。

当前使用的主时钟使用20Mhz。

系统时钟的工作频率为200MHz、

LSPCLK 以50MHz 频率运行、具有4个分频。

此时、我尝试以波特率921600运行 SCI、

当 SCI 被传送到 Teraterm 等程序时、数据被断开。

连接连接方式如下。

28388D SCI 端口-> ISO7221A (隔离器)-> FT234XD -> USB 端口

ISO7221A 使用的最大传输速度为1Mbps、但 当使用示波器测量相应的波形时、已确认其正常输出。

FT234XD 在3Mbps 时具有足够的裕量。

下面是 SCI 的初始化代码。

 void initSCIAFIFO()
{
     SCI_setConfig(SCIA_BASE, DEVICE_LSPCLK_FREQ, 921600, (SCI_CONFIG_WLEN_8 |
                                                        SCI_CONFIG_STOP_ONE |
                                                        SCI_CONFIG_PAR_NONE));

    SCI_enableModule(SCIA_BASE);
    SCI_resetChannels(SCIA_BASE);
    SCI_enableFIFO(SCIA_BASE);

    SCI_enableInterrupt(SCIA_BASE, (SCI_INT_RXFF | SCI_INT_TXFF));
    SCI_disableInterrupt(SCIA_BASE, SCI_INT_RXERR);


    SCI_setFIFOInterruptLevel(SCIA_BASE, SCI_FIFO_TX2, SCI_FIFO_RX1);
    SCI_performSoftwareReset(SCIA_BASE);

    SCI_resetTxFIFO(SCIA_BASE);
    SCI_resetRxFIFO(SCIA_BASE);

}

由 SCI_setConfig 函数计算得出的波特率921600为

SCIHBAUD = 0;
SCILBAUD = 5;

它具有上述值。 它是正确的吗?、

我认为它已正常初始化

数据会产生奇怪的结果。

请帮助

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 使用您所示的时钟、可能无法实现921600的波特率。 使用您选择的 BRR 设置、您将获得921600波特率的+13.03%(实际波特率将为1041667)。

    最接近的 BRR 值为"6"、对应于892857波特率和-3.12%。 对于稳定的通信、这可能仍然离921600太远。

    请尝试将其他设备的波特率更改为892857 (最近)或1041667。

    此致、

    Vince