This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:本地共享内存问题

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/984262/tms320f28379d-local-sharing-memory-problem

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我的数组大小为 unsigned int uiArry[1280]; 我面临下面列出的问题、是否有人可以解决这个问题

我在.cmd 文件 RAMLS5中观察到 LS5地址     :origin = 0x00A800,length = 0x000800

从超过长度的数组大小限制为1024、但我的 ARRY 无法从1280降低

"./2837x_flash_lnk_cpu1.cmd"、第100行:错误#10099-D:程序不能放入可用存储器、或者该段包含需要无法为此段生成的 trampoline 的调用站点。 对".ebss"大小为0x2540PAGE 1的运行定位/分块失败。  可用存储器范围:
  RAMLS5      大小:0x800       未使用:0x0         最大空洞:0x0       
  RAMGS0      大小:0x1000      未使用:0x6eb       最大孔:0x6eb     
  RAMGS1      大小:0x1000      未使用:0x1000      最大孔:0x1000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您访问 E2E 论坛、我认为导致此问题的原因是、即使将多个 RAM 块分配给了一个通用链接目标(如.text)、链接器也无法跨多个块用于单个函数、在本例中也无法覆盖数组。

    由于您的数组大于 LS5的大小、我们需要向链接器提供有关放置它的位置的指令、以便它不会超过本机块大小、例如 GS#存储器。  我们将使用#pragma DATA_SECTION 强制将数组设置为特定存储器

    您可以查看此处显示语法的一些示例代码

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthew:

    我认为这种解决方法有一段时间,因为我使用的阵列大小为1024的故障,但我使用#pragma DATA_SECTION 更改并再次检查了阵列大小为1280的问题,仍然是相同的问题。

    此致、

    Rajesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh、

    我认为我没有注意到您发布的链接器输出中有2个错误。

    与数组相关的是.ebss 注释。  这就是我们要解决的问题。

    与主程序本身的大小有关的另一个错误、该错误被分配给.text 段。  我想看看您在链接器中为.text 分配了哪些存储器。  如果您愿意、可以附加.cmd 文件的副本、我可以查看。  

    即使您使用"|"运算符组合了多个 SRAM、仍然存在对奇异函数交叉定义块的限制。  我们可以更改连续区域的定义、将其定义为一个块、以便链接器不会抛出此错误。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MEMORY
    {
    PAGE 0 :  /* Program Memory */
              /* Memory (RAM/FLASH) blocks can be moved to PAGE1 for data allocation */
              /* BEGIN is used for the "boot to Flash" bootloader mode   */
    
       BEGIN           	: origin = 0x080000, length = 0x000002
       RAMM0           	: origin = 0x000122, length = 0x0002DE
       RAMD0           	: origin = 0x00B000, length = 0x000800
       RAMLS0          	: origin = 0x008000, length = 0x000800
       RAMLS1          	: origin = 0x008800, length = 0x000800
       RAMLS2      		: origin = 0x009000, length = 0x000800
       RAMLS3      		: origin = 0x009800, length = 0x000800
       RAMLS4      		: origin = 0x00A000, length = 0x000800
       RAMGS14          : origin = 0x01A000, length = 0x001000
       RAMGS15          : origin = 0x01B000, length = 0x001000
       RESET           	: origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002
       
       /* Flash sectors */
       FLASHA           : origin = 0x080002, length = 0x001FFE	/* on-chip Flash */
       FLASHB           : origin = 0x082000, length = 0x002000	/* on-chip Flash */
       FLASHC           : origin = 0x084000, length = 0x002000	/* on-chip Flash */
       FLASHD           : origin = 0x086000, length = 0x002000	/* on-chip Flash */
       FLASHE           : origin = 0x088000, length = 0x008000	/* on-chip Flash */
       FLASHF           : origin = 0x090000, length = 0x008000	/* on-chip Flash */
       FLASHG           : origin = 0x098000, length = 0x008000	/* on-chip Flash */
       FLASHH           : origin = 0x0A0000, length = 0x008000	/* on-chip Flash */
       FLASHI           : origin = 0x0A8000, length = 0x008000	/* on-chip Flash */
       FLASHJ           : origin = 0x0B0000, length = 0x008000	/* on-chip Flash */
       FLASHK           : origin = 0x0B8000, length = 0x002000	/* on-chip Flash */
       FLASHL           : origin = 0x0BA000, length = 0x002000	/* on-chip Flash */
       FLASHM           : origin = 0x0BC000, length = 0x002000	/* on-chip Flash */
       FLASHN           : origin = 0x0BE000, length = 0x002000	/* on-chip Flash */   
    
    PAGE 1 : /* Data Memory */
             /* Memory (RAM/FLASH) blocks can be moved to PAGE0 for program allocation */
    
       BOOT_RSVD       : origin = 0x000002, length = 0x000120     /* Part of M0, BOOT rom will use this for stack */
       RAMM1           : origin = 0x000400, length = 0x000400     /* on-chip RAM block M1 */
       RAMD1           : origin = 0x00B800, length = 0x000800
    
       RAMLS5      : origin = 0x00A800, length = 0x000800
    
       RAMGS0      : origin = 0x00C000, length = 0x001000
       RAMGS1      : origin = 0x00D000, length = 0x001000
       RAMGS2      : origin = 0x00E000, length = 0x001000
       RAMGS3      : origin = 0x00F000, length = 0x001000
       RAMGS4      : origin = 0x010000, length = 0x001000
       RAMGS5      : origin = 0x011000, length = 0x001000
       RAMGS6      : origin = 0x012000, length = 0x001000
       RAMGS7      : origin = 0x013000, length = 0x001000
       RAMGS8      : origin = 0x014000, length = 0x001000
       RAMGS9      : origin = 0x015000, length = 0x001000
       RAMGS10     : origin = 0x016000, length = 0x001000
       RAMGS11     : origin = 0x017000, length = 0x001000
       RAMGS12     : origin = 0x018000, length = 0x001000
       RAMGS13     : origin = 0x019000, length = 0x001000
    
       
       CPU2TOCPU1RAM   : origin = 0x03F800, length = 0x000400
       CPU1TOCPU2RAM   : origin = 0x03FC00, length = 0x000400
    }
    
    
    SECTIONS
    {
       /* Allocate program areas: */
       .cinit              : > FLASHB      PAGE = 0, ALIGN(4)
       .pinit              : > FLASHB,     PAGE = 0, ALIGN(4)
       .text               : >> FLASHB | FLASHC | FLASHD | FLASHE      PAGE = 0, ALIGN(4)
       codestart           : > BEGIN       PAGE = 0, ALIGN(4)
    
    #ifdef __TI_COMPILER_VERSION__
       #if __TI_COMPILER_VERSION__ >= 15009000
        .TI.ramfunc : {} LOAD = FLASHD,
                             RUN = RAMLS0 | RAMLS1 | RAMLS2 |RAMLS3,
                             LOAD_START(_RamfuncsLoadStart),
                             LOAD_SIZE(_RamfuncsLoadSize),
                             LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd),
                             RUN_START(_RamfuncsRunStart),
                             RUN_SIZE(_RamfuncsRunSize),
                             RUN_END(_RamfuncsRunEnd),
                             PAGE = 0, ALIGN(4)
       #else
       ramfuncs            : LOAD = FLASHD,
                             RUN = RAMLS0 | RAMLS1 | RAMLS2 |RAMLS3,
                             LOAD_START(_RamfuncsLoadStart),
                             LOAD_SIZE(_RamfuncsLoadSize),
                             LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd),
                             RUN_START(_RamfuncsRunStart),
                             RUN_SIZE(_RamfuncsRunSize),
                             RUN_END(_RamfuncsRunEnd),
                             PAGE = 0, ALIGN(4)   
       #endif
    #endif
    						 
       /* Allocate uninitalized data sections: */
       .stack              : > RAMM1        PAGE = 1
       .ebss               : >> RAMLS5 | RAMGS0 | RAMGS1       PAGE = 1
       .esysmem            : > RAMLS5       PAGE = 1
    
       /* Initalized sections go in Flash */
       .econst             : >> FLASHF | FLASHG | FLASHH      PAGE = 0, ALIGN(4)
       .switch             : > FLASHB      PAGE = 0, ALIGN(4)
       
       .reset              : > RESET,     PAGE = 0, TYPE = DSECT /* not used, */
    
       Filter_RegsFile     : > RAMGS0,	   PAGE = 1
       
       SHARERAMGS0		: > RAMGS0,		PAGE = 1
       SHARERAMGS1		: > RAMGS1,		PAGE = 1
       
       /* The following section definitions are required when using the IPC API Drivers */ 
        GROUP : > CPU1TOCPU2RAM, PAGE = 1 
        {
            PUTBUFFER 
            PUTWRITEIDX 
            GETREADIDX 
        }
        
        GROUP : > CPU2TOCPU1RAM, PAGE = 1
        {
            GETBUFFER :    TYPE = DSECT
            GETWRITEIDX :  TYPE = DSECT
            PUTREADIDX :   TYPE = DSECT
        }  
        
    }
    
    /*
    //===========================================================================
    // End of file.
    //===========================================================================
    */
    

    尊敬的 Matthew:

    感谢您的支持、请找到随附的文本文档(.cmd)

    此致、

    Rajesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh、

    尝试以下更改

    第70行  .text :>> FLASHE | FLASHF PAGE = 0,ALIG(4)

    第103行.econst:>> FLASHG | FLASHH | FLASHI PAGE = 0,ALIG(4)

    这应该为.text 提供相同数量的闪存、但以更大的块为单位。  我已经相应地重新分配了.econst。

    最棒的

    Matthew