This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:使用 DDSRF PLL 将逆变器输出连接到电网时出现 OST 故障

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/985742/f28m36p63c2-ost-fault-when-tying-inverter-output-to-the-grid-using-ddsrf-pll

器件型号:F28M36P63C2

您好!

将逆变器输出连接到电网时、我面临一个问题。 作为独立逆变器、我使用 DDSRF PLL 从电网获取相位信息、并在电压和电流控制模式下生成/控制逆变器的输出。 在尝试将逆变器输出连接到电网之前、我还在独立模式下确保逆变器输出与电网同相。 当连接到电网时、当我开始为半导体栅极时、我从 IGBT 驱动器接收到 OST 跳闸。 我的硬件中没有基波短路、我怀疑最初会出现较大的浪涌电流瞬态尖峰、从而导致 OST 故障跳闸。

我是否可以在控制软件上执行任何操作来解决此问题? 如果有人可以向我指出之前的 E2E 主题或任何形式的文献、我可以优化 DDSRF PLL 代码以解决此问题、那将会有所帮助。 任何建议都是值得欢迎和赞赏的。 感谢你能抽出时间。

Srini.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srini,

    由于此问题与我们提供的任何解决方案/市场无关、因此我无法就此主题提供建议、因为我们在该领域没有经验。

    -Manish