This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28027F:如何使用 LaunchXL-F28027F 构建载波类型 PWM 信号

Guru**** 2528860 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28027F, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/984033/launchxl-f28027f-how-to-build-a-carrier-type-pwm-signal-with-launchxl-f28027f

器件型号:LAUNCHXL-F28027F
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

您好!

是否有任何人使用 « LAUNCHXL-F28027F »生成载波类型 PWM 信号的示例源代码。

目的是为单相逆变器生成全桥信号控制。

提前非常感谢您的帮助。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们应该在 controlSUITE 中包含一些示例代码。 例如 、基于 F2803x 的 DRV8412-C2-KIT_v131。 您可以使用 F2802x 对其进行移植/修改。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    非常感谢您的回复。 我不知道"Control Suite"(仅使用 CCS)。

    我应该安装“控制套件”吗? 我试图在 CCS 中找到建议的示例、但没有成功。

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    是的、您需要通过下面提供参考代码和解决方案的链接下载 controlSUITE。

    https://www.ti.com/tool/CONTROLSUITE

    下载软件包后、您可以将项目导入 controlSUITE 中。 希望这会有所帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    感谢您的回复。

    我将尝试这一点,再次感谢。

    此致。

    布鲁诺