This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:ADC3643/最大串行数据速率的接口

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/985544/tms320f28377d-interface-to-adc3643-max-serial-datarate

器件型号:TMS320F28377D

大家好

我的客户在使用 ADC3643 和 TMS320F28377D 的系统上工作

他们需要使用 FPGA 将 ADC 连接到 C2000。

32MHz 输入、32倍抽取率、1MHz 输出。 目标分辨率是1Msps = 36MBd 时的18位串行接口。

他们的理解是否正确?

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ueli

    我认为使用两个 ADC 通道的数学方法是合理的。  从较高的层次来看、如果 ADC 总输出为36Mbps、则可能会有一些本机选项。

    UPP 不能用于并行读取模式、因为 UPP 只能支持8位宽的总线。

    对于串行模式、有三个 SPI 实例、每个实例都可以使用特定的 PINMUX 设置支持50MHz 时钟速率。  与帧信号同步可能比较复杂。  有两个25MHz McBSP 可能支持帧同步。

    如果这些选项中的任何一个听起来很有吸引力、我们可以邀请专家来权衡技术细节。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy

    感谢您的快速回复。 项目处于早期阶段、客户将在3-4个月内了解实际实施情况。

    此致

    Ueli