主题中讨论的其他器件:C2000WARE
各位专家:
我想避免在 PWM 配置完成后由 ePWM 产生不必要的脉冲输出。
请允许我向您说明哪一个是设置 A)或 B)的正确过程。
a) GPIO 配置-> PWM 配置、方法是按照17.4.3.2时基时钟同步中所述的步骤1至4进行操作。(TRM)
b)通过执行17.4.3.2时基时钟同步 -> GPIO 配置中所述的过程1至4来配置 PWM。
我们的 C2000ware 示例如下 a)。
根据 e2e: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/334305
似乎建议使用 B)。
请您检查一下。
如果 B)正确、在程序1到4完成后是否需要等待时间。
例如、它必须等待一个 PWM 定时器周期等
此致、
Hitoshi