This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:如何在 CCS 中转换为 C2000-GANG 兼容文件格式

Guru**** 2568045 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/985611/tms320f28069-how-to-convert-to-c2000-gang-compatible-file-format-in-ccs

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:C2000-GANG

您好!

我使用 C2000-GANG 写入闪存。

CCS 版本:6.2.0.00050

 

1.我想知道.out 文件中写入闪存的程序的大小。

请告诉我如何在 CCS 中转换为 C2000-GANG 兼容文件格式。

谢谢、

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科基

    1.您可以检查通过编译项目生成的映射文件。  它详细介绍了您的应用使用的闪存容量。

    Gang 要求您使用以下选项生成十六进制文件:

    hex2000.exe -romwidth=16 -memwidth=16 -i -O.

    在 CCS 中、 您可以尝试十六进制工具的以下设置。  (CCS ->右键单击工程->显示编译设置->编译-> C2000十六进制实用程序->启用 C2000十六进制实用程序->然后单击 C2000十六进制实用程序下的常规选项->并配置以下设置)。  我从 CCS10.x 中获取了以下快照  我建议您迁移到最新的 CCSv10.x

    谢谢、此致、
    Vamsi