This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:用于 USB 引导模式的外部25MHz 晶体。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/985187/tms320f28388d-external-25mhz-crystal-for-usb-boot-mode

器件型号:TMS320F28388D

您好、香榭丽舍

我的客户将外部25MHz 晶体用于应用、因此他无法使用 USB 引导、因为 USB 引导 ROM 代码需要20MHz 晶体用于 USB 功能。

但我认为可以使用 SCI 引导将闪存内核软件加载到 RAM、运行代码并将 USB 模块的外部25MHz 晶体的 AUXPLL 设置为60MHz、然后使用 USB 端口进行软件升级、对吗? 此 USB 升级方法是否存在任何问题?

如果这是可行的、那么即使客户使用25MHz 晶体来实现 EtherCAT 功能、也可以使用 USB 进行软件升级。

请提出您的意见、谢谢。

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    [引用] 但我认为可以使用 SCI 引导将闪存内核软件加载到 RAM、运行代码并将 USB 模块的外部25MHz 晶体的 AUXPLL 设置为60MHz、然后使用 USB 端口进行软件升级、对吗? 此 USB 升级方法是否存在任何问题? [/报价]

    是的、这与次级引导加载程序类似、因此应该可以。 在这种情况下、客户将加载完整的 USB 应用程序和 PLL 代码、并使用该应用程序加载代码、而不依赖于 ROM 中的 USB 引导代码。 对吧?

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    是的、你是对的。 感谢您的回答。

    此致、

    Luke