This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:什么是"模拟系统控制"在 tms320f28388d.pdf 中?

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/984950/tms320f28388d-what-is-analog-system-control-in-tms320f28388d-pdf

器件型号:TMS320F28388D

数据表: tms320f28388d.pdf  

表6-9. C28x 总线主控外设访问  

它描述了"模拟系统控制"。

CPU1 -是、CPU2 -否

但是、我没有找到 有关"模拟系统控制"的更多详细信息。

我发现 CPU1和 CPU2之间关于其他 DAC、ADC 配置、ADC 结果的差异。

我需要更多信息,例如:哪些寄存器、函数 ?

此致、

Hidehiko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidehiko、您好!

    查看此器件的 TRM (www.ti.com/.../spruii0c.pdf)。  在"模拟子系统寄存器"部分中、您可以看到模拟子系统寄存器空间中的所有寄存器和位。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devin、

    感谢你的帮助。

    > "模拟子系统寄存器"  
    您能告诉我这些寄存器是不是吗?

    在 spruii0c.pdf 中、
    19.2.2 ANALOG_SUBSYS_REGS 寄存器

    20h INTOSC1TRIM 内部振荡器1调整寄存器
    22h INTOSC2TRIM 内部振荡器2调整寄存器
    26h TSNSCTL 温度传感器控制寄存器
    2Eh 锁定寄存器 EALLOW GO
    36h ANAREFTRIMA 模拟基准调整 A 寄存器
    38h ANAREFTRIMB 模拟基准调整 B 寄存器
    3Ah ANAREFTRIMC 模拟参考修整 C 寄存器
    3通道 ANAREFTRIMD 模拟基准调整 D 寄存器

    此致、
    Hidehiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidehiko、您好!

    是的、这些寄存器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devin、

    感谢你的帮助

    Hidehiko