This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-C2000:在先前使用 DSP/BIOS 5.42.01.09的 F2812项目上生成失败

Guru**** 2538440 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/985344/ccstudio-c2000-build-fails-on-previously-working-f2812-project-with-dsp-bios-5-42-01-09

器件型号:CCSTUDIO-C2000

将硬盘升级到 Win-10笔记本电脑后、我以前工作过的项目将不再构建。 我已检查所有构建设置、无法确定。 我将 CCS v6.1.2与 DSP/BIOS v5.42.01.09搭配使用、而编译器是 V6.4.6。 此帖子的末尾列出了控制台输出、后跟构建变量。

我想这是说它无法打开我的 tcf 文件、它位于项目根目录中:"Singen_2500W_v6-00.tcf"。 此文件的完整路径为:"C:\ccs_Workspace_V6\Singen_2500W_v6-00\Singen_2500W_v6-00.tcf"。 请注意、控制台将 tcf 文件路径显示为:"./Singen_2500W_v6-00.tcf"。 我不确定斜杠前面的两个点是否应该在那里、或者斜杠是否应该在那里、或者它是否应该是反斜杠。 我查看了项目构建中的所有变量、在我看来它们都是可以的。  

我不确定-dconfig.importPath 设置是否与此问题有关。 此外、tcf 文件确实存在并位于项目根目录中。 我可以使用记事本和 DSB/BIOS 配置工具打开、没有任何问题。 构建完成行之前最后一行的旁边似乎表示可能存在问题、并在控制台中显示"[Singen_2500W_v6-00cfg.cmd]错误1"。  

关于这一行 的另一个问题:-dconfig.importPath="C:/ti/bios_5_42_01_09/packages;"是所示路径后面有一个分号、我不确定这是否会导致问题。

请从此处告知我如何对此进行故障排除。 同样、该项目基本上是从2009年开始的、几个月前在同一台笔记本电脑上工作、在硬盘升级导致我重新安装 Win10之前。 我还有以前的 HDD、现在是我的"D:"驱动器、因此我可以查看并将任何文件从那里复制到新的"C:"驱动器。

这是控制台输出。

****项目 Singen_2500W_v6-00的配置调试构建****

"C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8全部
'生成文件:./Singen_2500W_v6-00.tcf'
'调用:TConf'
"C:\ti\BIOS_5_42_01_09\packages/xdctools\tconf"-b -Dconfig.importPath="C:/ti/bios_5_42_01_09/packages;"-Dconfig.compilerOpts="-ml""./Singen_2500W_v6-00.tcf"
系统无法找到指定的路径。
gmake:***[Singen_2500W_v6-00cfg.cmd]错误1.
gmake:目标`全部'不会由于错误而重制。

****构建完成****

为变量范围生成的#:项目'辛 根_2500W_v6-00'的编译配置'Debug'


[string]=D:= C:\ti\ccsv6\eclipse
[DIR] BIOS_CG_ROOT = C:\ti\BIOS_5_42_01_09\packages
[dir] BIOS_include_DIR = C:\ti\BIOS_5_42_01_09\packages/ti\BIOS\include
[string] BIOS_install_DIR = C:\ti\BIOS_5_42_01_09
[dir] BIOS_LIB_DIR = C:\ti\BIOS_5_42_01_09\packages/ti\BIOS\lib
[文件] BuildArtiftFilePath = C:\CCS_Workspace_V6\Singen_2500W_v6-00\Debug\Singen_2500W_v6-00.out
[dir] BuildDirectory = C:\ccs_Workspace_V6\Singen_2500W_v6-00\调试
[dir] c2000_cG_root = C:\ti\ccsv6\tools\compiler\ti-cgt-C2000_6.4.6
[dir] cce_install_root = C:\ti\ccsv6
[dir] ccs_base_root = C:\ti\ccsv6\ccs_base
[字符串] ccs_connection_file = C:\Users\kaze\ti\CCSTargetConfigurations\F2812_With _XDS200.ccxml
[dir] ccs_install_root = C\:\ti\ccsv6
[string] ccs_java_home = C:\ti\ccsv6\eclipse\JRE
[dir] ccs_utils_DIR = C:\ti\ccsv6\utils
[文件] CG_TOOL_AR = C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-c2000_6.4.6/bin/ar2000
[文件] CG_TOOL_CL = C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-c2000_6.4.6/bin/cl2000
[文件] CG_TOOL_HEX = C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-c2000_6.4.6/bin/hex2000
[DIR] CG_TOOL_ROOT = C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-c2000_6.4.6
[string] common_bin = C:\ti\ccsv6\ccs_base\emulation\analysis\bin\../../../common/bin
[string] common_USCIF = C:\ti\ccsv6\ccs_base\emulation\analysis\bin\./../../common/uscif
[string] Compiler_flags =-v28 -ml -O3 -fp_mode=relaxed --include_path="C:/tidcs/c28/Flash28_API/Flash2812_API_V210/include /ti/bios_5_42_01_09/packages/ti/rtdx/include/c2000 /ti/bios_5_42_01_09/packages/ti/bios/include --include_path="C:/ti/bios_5_42_01_09/packages --include_path="C:/ti/bios_5_42_01_09/packages/ti/bios/include /ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-c2000_6.4.6/include --include_bote_remote_bote_bote_bote_bote_bote_bot=/ti/controlSUITE/libs/math/IQmath/v160/include -cn_bote_display_band_debot_bot_bot_bother=/ti/bios_5_42_01_09/packages/ti/rtdx/include/c2000 --intrad_bot_bot_bot_bot_bot_bot_bot_bot_bot_bot_bot=-ctran.c:-bot_bot_bot_band_debot_bot_bot_bot_bot_bot_bot_bi-f_bot_bot_bot_bot_bot_bot_bi-f=-ctran.c:-bot_bot_bot_bot_bot_bot_bi-f_
[字符串] CTOOLS_BIN = C:\ti\ccsv6\ccs_base\emulation\analysis\bin\
[字符串] CTOOLS_XMLDB = C:\ti\ccsv6\ccs_base\emulation\analysis\xmldb\aet_config
[string] CommonProgramFiles = C:\Program Files (x86)\Common Files
[path] Eclipse_home = C:\ti\ccsv6\eclipse\
[STRING] HOMEPATH = C:\USERS\kaze
[string] HostOsName = Windows 10
[路径] parent_LOC = C:\ccs_Workspace_V6
[dir] project_build_DIR = C:\ccs_Workspace_V6\Singen_2500W_v6-00\Debug
[路径] PROJECT_LOC = C:\ccs_Workspace_V6\Singen_2500W_v6-00
[DIR] PROJECT_ROOT = C:\ccs_Workspace_V6\Singen_2500W_v6-00
[string]路径= C:\ti\ccsv6\ccs_base\emulation\analysis\bin\..\..\common\bin;C:\ti\ccsv6\ccs_base\emulation\analysis\bin\..\..\DebugServer\bin;C:\ccst\ccsv6\ccs\\ccsv6\ccs\Windows \emulation\\ccs\\ccs\Windows :\\ccsv6\fs\\ccs\\ccs\emulation\\ccs\\ccs\\ccs\\ccs\\ccs\\ccs\\ccsv6\fs\cmware\\ccs\\ccs\\ccs\\ccs\\ccs\\cmware\\ccs\\ccs\\ccs\\ccs\\ccs\\cmware\\ccs\\ccs\\ccs\\ccs\\ccs\\ccs\\ccs\\ccs\\ccs\\ccs\\ccs\\ccs\\ccs\\ccs\\ccs\\ccs\\ccs\\ccs\\ccs\\ccs\\ccs\\ccs\\ccs\\ccs\\ccs\\ccs\\ccs\
[字符串] ProjDirPath = C:\ccs_Workspace_V6\Singen_2500W_v6-00
[dir] rtdx_include_DIR = C:\ti\BIOS_5_42_01_09\packages/ti\rtdx\include\c2000
[dir] RTDX_LIB_DIR = C:\ti\BIOS_5_42_01_09\packages/ti\RTDX\lib\C2000
[dir] target_content_BASE = C:\ti\ccsv6\ccs_base
[DIR] TCONF_OUTPUT DIR = C:\ccs_Workspace_V6\Singen_2500W_v6-00\调试
[路径] TI_products_DIR = C:\ti
[字符串] TPI = C:\ti\ccsv6\ccs_base\emulation\tpi
[string] trace_XMLDB_devices = C:\ti\ccsv6\ccs_base\emulation\analysis\xmldb\trace_config\devices
[string] trace_XMLDB_Setup = C:\ti\ccsv6\ccs_base\emulation\analysis\xmldb\trace_config\devices
[path] workspace_LOC = C:\CCS_Workspace_V6
[字符串] XDCROOT = C:\ti\BIOS_5_42_01_09\xdctools
[string] XDCTOOLS_Java_home = C:\ti\ccsv6\eclipse\JRE
[字符串] XERCESC_NLS_HOME = C:\ti\ccsv6\ccs_base\con\bin

感谢你的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够导入 DSP/BIOS 示例或其他一些项目并确认它们可以构建? 我认为构建命令的结构看起来正常--不用担心分号或.tcf 文件的位置。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重新安装了 CCS、现在可以正常工作。 我尝试了您的建议、但遇到了其他类似项目的问题、导致我立即重新安装 CCS。