This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:CCS v6.1.2安装错误 XDCTOOLS:无法执行操作。 计算替代解决方案

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/985619/tms320f2812-ccs-v6-1-2-install-error-xdctools-cannot-perform-operation-computing-alternate-solution

器件型号:TMS320F2812

尝试为 C2000重新安装某些 xdctools 版本时、我遇到一个奇怪的错误、例如 xdctools_3_32_00_06_core。 这是一个屏幕截图。

对于任何更新、CCS 似乎无法正常工作。 升级到新驱动器后,将启动此操作。 是否有办法解决此问题? 否则、重新安装 CCS 的最佳过程是什么? 我是否需要卸载当前 CCS v6.1.2或简单地安装它?

最后、在哪里可以找到在线资源、这些资源提供了有关 CCS 安装故障排除和 CCS 构建故障排除的更多信息、尤其是对于 C2000?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已重新安装 CCS、现在可以正常工作!