请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F2812 尝试为 C2000重新安装某些 xdctools 版本时、我遇到一个奇怪的错误、例如 xdctools_3_32_00_06_core。 这是一个屏幕截图。
对于任何更新、CCS 似乎无法正常工作。 升级到新驱动器后,将启动此操作。 是否有办法解决此问题? 否则、重新安装 CCS 的最佳过程是什么? 我是否需要卸载当前 CCS v6.1.2或简单地安装它?
最后、在哪里可以找到在线资源、这些资源提供了有关 CCS 安装故障排除和 CCS 构建故障排除的更多信息、尤其是对于 C2000?
谢谢你。