This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:是否有任何针对输出使能同步至周期或零匹配的硬件支持?

Guru**** 2952930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/985334/tms320f28075-is-there-any-hardware-support-for-the-output-enable-synchronized-to-period-or-zero-match

器件型号:TMS320F28075

您好!

我的应用是具有 ePWM 的三相交流电机驱动器。

如标题所述、我希望在周期或零匹配时启用 PWM 输出、因为我希望从一开始就控制占空比。

我在技术参考手册中找不到任何相关内容。

我可以在操作限定符中使用周期或零事件、但是否有更简单的方法?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    操作限定符决定哪些事件会转换为各种操作类型、这意味着您的输出将在零、周期或比较匹配等事件上被"设置"或"清除"(如您所述)。  

    您可以选择使用动作限定符子模块将输出配置为在句点或零匹配上设置。  

     一旦 TBCLKSYNC 被置位、TBCTR 将开始计数、 并且您配置的事件将生效。

    使用动作限定符子模块是根据周期或零匹配配置输出的最简单方法。  

    此致、

    Marlyn