This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:HRCAP 周期测量

Guru**** 2957430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/985435/tms320f28069-hrcap-period-measurement

器件型号:TMS320F28069

您好!

我正在使用  HRCAP 来测量频率。 但测量的精度低于使用  ECAP。 例如 、ECAP 测量的频率为200kHz、而  HRCAP 测量的频率为199kHz。 是否有人知道问题可能出在哪里、比如我需要 输入 一些校准 参数?

谢谢你。

此致、

Kim EAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    使用频率计数器示波器测量源信号时的频率是多少... 等等?