This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:找不到 GEL 文件

Guru**** 2610995 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/984166/tms320f28379d-gel-files-not-found

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我正在使用 CCS 9.1.0.00010、并且有一个项目、其中目标配置已设置为使用我们的常规 GEL 文件、我已确认该文件位于正确的文件夹中。 但是、当我尝试调试项目时、我会看到下面的错误消息。 还有其他消息、但我相信这些消息的结果是因为启动时未看到我们的 GEL 文件。 是否还有其他需要设置的内容?

C28xx_CPU1:GEL:加载文件'C:\ti\ccs910\ccs\GelFiles\f28379d_CPU1.gel'时出错:无法打开 GEL 文件'C:\ti\ccs910\ccs\GelFiles\f28379d_CPU1.gel'
C28xx_CPU2:GEL:加载文件'C:\ti\ccs910\ccs\GelFiles\f28379d_CPU2.gel'时出错:无法打开 GEL 文件'C:\ti\ccs910\ccs\GelFiles\f28379d_CPU2.gel'

谢谢、

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    您是否正在使用 C2000ware 中的 CCXML 文件? 看起来 CCXML 文件中提到的 GEL 文件路径不正确。 请使用 C2000ware 中的 CCXML 或从 CCS 中创建新的 CCXML、或更新当前的 CCXML 以使用正确的文件。

    要更新 CCXML、请转至高级选项卡、选择 CPU 内核并更新初始化脚本。

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veena、

    我使用的是一个不到一个月前在不同开发中使用的相同 CCXML 文件。  它使用的相对路径与 GEL 文件始终使用的路径相同。  我甚至尝试更新路径,只是为了确定路径是否正确,而不会更改。  因此没有要保存的内容、"保存"按钮呈灰色显示。  是否有一个设置我可能会无意中更改、以防止使用该路径?

    谢谢、

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    您能否检查器件 xml 并确认此处提到的 GEL 路径是否正确。 您可以在中找到 xml 文件 \ccs_base\common\targetdb\devices。 xml 文件名可在 CCXML 源代码视图中找到

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veena、

    工程不会从中提取 GEL 文件 \ ccs_base\common\targetdb\devices。  它从我们的代码库中提取它们。  但是我检查了您指定的位置,可以看到它没有您要查找的信息。  我在项目中检查了 CCXML 文件、可以看到相对路径是正确的。  文件很小,因此我在下面复制了它。

    抱歉、外观凌乱。  我找不到将其作为图片附加的方法。  我已经尝试了 png 和 bmp 格式。

    此致、

    ED

     

       

           

           

               

               

               

               

               

                   

                   

                       

                           

                               

                           

                                   

                               

                           

                       

                               

                                   

                               

                           

                       

                   

               

           

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以尝试向 GEL 文件添加绝对路径? 相对路径可能使用 CCS 文件夹作为基础。 例如:默认情况 下、它使用与 CCS 内部文件夹相关的路径..\..\..\emulation\GEL\f28388d_CPU1.GEL。

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veena、

    当我将 CCXML 更改为完整路径时、我意识到昨天报告的问题已经消失。  我没有注意到它、因为我忽略了所有红色线条、因为其他所有线条都在工作。  我不知道会发生什么变化来实现它。  但更改路径对仍存在的后续故障没有影响。  我最初将其归咎于找不到 GEL 文件、但这可能是不正确的。  无论如何、这是我看到的另一个误差。  我使用的是我们所有项目所使用的同一 GEL 文件、它为 F28379D 处理器设置了内存映射。  因此、CCS 能够看到 GEL 文件后、我不希望出现此问题。  由于这不是原始主题、我是否应该为其打开单独的问题?

    C28xx_CPU1:在0x87c05上使用"Finish Auto Run"操作来设置断点时遇到问题:(错误-1066 @ 0x87C05)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效存储器中。 (仿真包8.2.0.00004)

    C28xx_CPU1:断点管理器:使用 AET 断点重试

    谢谢、

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    是的、请为此创建一个新主题、以便它可以帮助其他论坛用户解决类似问题

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我清除了工作区中的所有内容、并删除了所有构建输出。  在新构建和启动后、一切都正常。  很难解决您无法复制的问题:^(.

    ED