This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:CLB 输入 X-BAR 和 CLB 输出 X-BAR

Guru**** 2535880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/985128/tms320f28388d-clb-input-x-bar-and-clb-output-x-bar

器件型号:TMS320F28388D

在 F2838x 和 F28002x 的 TRM 中、提到 CLB 输入 X-BAR 和 CLB 输出 X-BAR 的结构分别是输入 X-BAR 和输出 X-BAR 的结构。 这是否意味着寄存器名称也完全相同?

我们可以引用诸如 ClbOutputXbarRegs.OUTPUT1MUX0TO15CFG 或 ClbInputXbarRegs.INPUT1SELECT 等寄存器吗?

此外、对于 CLB 输出 X-BAR MUX16-31、 我们是否仍有用于 CLB 输出的 OUTPUT #MUX16TO31CFG 寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这里有寄存器。 但是、如果它们是保留的、则不应写入它们。 TRM 中提供了寄存器的名称。

    另请注意、使用 driverlib... 它更易于使用、并且在器件之间更便于移植。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、是的、寄存器结构是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    在 TRM 中、我只能发现  ClbOutputXbarRegs 和 ClbInputXbarRegs 的结构分别类似于 输入 X-Bar 和输出 X-bar。 但是、我找不到 CLB 输入 X-BAR 和 CLB 输出 X-BAR 的寄存器名称。 您是否可以在其中存在这些寄存器名称的位置共享 TRM?

    谢谢、

    艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结构类型恰好为 :input_XBAR_regs 和 output_XBAR_regs。

    我们不提供重复项。 该寄存器基址重复、名为 ClbOutputXbarRegs 和 ClbInputXbarRegs。

     

    示例:

    我们为 ePWM_regs 提供定义、而不是为 EPWM1、EPWM2等重复该定义 它具有相同的结构。