This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M-Q1:TMS320F28069M-Q1汽车器件是否可以?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M, TMS320F28069M-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/985013/tms320f28069m-q1-tms320f28069m-q1-automotive-part-or-not

器件型号:TMS320F28069M-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069M

您好!

我在 DigiKey 上搜索 TMS320F28069M (instaspin MOTION)器件、发现它们只有 LQFP 封装。

但是、TI 网站显示此器件作为-Q1提供。   

您能告诉我  TMS320F28069M-Q1是否是采用 HTQFP 封装的125C 环境温度下的汽车版本额定值吗?

谢谢、此致、

Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    感谢您访问 E2E 论坛。  正确、-Q1器件是 F28069M 的汽车级型号。

    它采用80引脚和100引脚 HTQFP (耐热增强型薄型四方扁平封装)封装。  

    您应该能够从 TI.com 购买大量产品、但我也提供了下面的 DigiKey 链接。

    可订购器件型号(OPN)是

    80引脚:TMS320F28069MPFPQ Digikey 链接

    100引脚:TMS320F28069MPZPQ Digikey 链接

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    非常感谢您的回答。  这回答了我的问题。

    谢谢、

    Henry