This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:TPS3702是否是必需的?

Guru**** 2895480 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3702, LAUNCHXL-F280049C, TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/985087/tms320f280049c-is-tps3702-mandatory

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:TPS3702LAUNCHXL-F280049C

你好。

TPS3702似乎用于  LAUNCHXL-F280049C。

是否可以在没有 TPS3702等任何复位 IC 的情况下开发 TMS320F280049C 板?

TPS3702是强制性的吗?

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、U-SK、

    F28004x 具有内部 BOR、可监控 VDDIO 并在电压超出建议的工作条件时将器件置于复位状态。  

    因此、对于 F28004x、通常不需要外部电压监控器。  

    但是、某些应用、例如 ISO 26262系统、可能仍需要外部监控器。

    希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Brett