This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:TMS320F2812的代码转换

Guru**** 2805935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/985020/tms320f280025-code-transplantation-from-tms320f2812

器件型号:TMS320F280025

尊敬的专家:

我的客户准备将2812更改为280025。 我们在2812中使用了 ADC 和 PWM 等外设。

现在、我们想知道2812和280025之间是否存在相应的关系(例如、2812上的 ADCIN A0 - A7、ADCIN B0- B7只能匹配280025上的相对引脚、2812上的 pwm1-6只能匹配280025上的相对引脚)如果正常、 我们只会尽可能少地改变方案,移植工作简单快捷。普尔斯会提供一些建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    遗憾的是、F2812和 F280025中的 ADC 和 PWM 模块差别很大、因此一对一转换不是很简单。  此外、两个器件之间的封装选项也不同(F2812提供179PBGA、176PQFP 和128PPBK 封装选项、而 F280025提供48Pt、64PM 和80PN 封装)。  有关两个器件(或任何其他 C2000器件)之间模块差异的背景信息、请参阅 TI.com 中的外设指南文档 SPRU566N)。  此外、快速浏览 F2812和 F280025之间的器件规格显示了非常不同的器件工作条件。  由于上述差异、在 F2812和 F280025之间进行迁移需要在硬件和软件方面进行一些工作。

    此致、

    Joseph