This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:快速 RTS 库

Guru**** 2952030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/984824/tms320f28069-fast-rts-library

器件型号:TMS320F28069

您好!

我正在尝试缩短两个执行过程需要5.4 μ s 的除法运算的时间。我已经包含了 Fast RTS 库、并且也遵循了示例 FPU_hardware。 但是、即使在优化选项中具有最大速度、我的计算时间也不会缩短。 您能帮我找出可能出现的问题吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在处理器选项中包含了 fpu32? 执行 FPU 指令所需的时钟周期数是多少? 它们是否与用户指南中的时钟周期数一致? 如果是、提高优化效果将不会有所帮助。  

    -Shantanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在选项中包含了 fpu32。 对于 div_32.out、这是第46页上的正确周期数吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 根据这两个参数的大小、您可以在用户指南的第34-47页中找到时钟周期数。