This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:在针对 TI 提供的示例程序 TIDM-2008复位 DSP 后从闪存引导失败

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280049C, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/983459/tms320f280049c-failed-booting-from-flash-after-reset-the-dsp-for-the-example-program-tidm-2008-provided-by-ti

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD280049CSFRA

简短描述:不从闪存引导

我正在使用 TMDSCNCD280049C 来检查您现有的示例解决方案 TIDM-2008。 我已成功将程序加载到闪存中。 但是、当我复位器件时、程序不会从闪存引导。 它最初运行、在我复位器件后、从闪存引导失败。  我在这里附加了 CCS 窗口、程序已在地址3FB02A 停止、如图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了代码并发现了两个问题

    1. codestBranch.asm 上的 WD 禁用设置

    2.指定入口点。

    FPUmathTables 已在闪存中、SFRA 库已在 RAM 中。 因此、您无需更改它。

    下面的链接会显示屏幕快照和详细说明、以解决与闪存相关的问题。 希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、问题迎刃而解。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、问题已经解决了。 谢谢