This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:F28388D 上同时提供 CPU2-EMIF1和 CPU1-EMIF2?

Guru**** 2535100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/982884/tms320f28388d-available-cpu2-emif1-and-cpu1-emif2-at-same-time-on-f28388d

器件型号:TMS320F28388D

大家好、我计划使用与 FPGA 连接的 EMIF1 (32位)和 EMIF2 (16位)。

我们的系统可以按如下方式进行访问。 能否告诉我以下用途是否可行?

1) 1) CPU1软件访问 EMIF1和 EMIF2以读取/写入 FPGA。

2) 2) CPU2软件访问 EMIF1 以读取/写入 FPGA。

此致、

Hidehiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用] 1) CPU1软件访问 EMIF1和 EMIF2以读取/写入 FPGA。 [/报价]

    是的、可以完成。

    [引用] 2) CPU2软件访问 EMIF1 以读取/写入 FPGA。[/引用]

    是的、可以完成此操作、但请注意、在任何给定的时间、只有一个主器件(CPU1或 CPU2)根据 EMIF1信标所有权对 EMIF1具有写入访问权限。  

    此致、

    Vivek Singh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 您对此主题有任何进一步的疑问、请告知我们。