This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:固件编程/更新

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/983672/tms320f28388d-firmware-programming-update

器件型号:TMS320F28388D

您好!
客户希望通过 SCI 进行初始固件编程、稍后需要通过 SCI 进行固件更新。 他们不想更改硬件中的引导引脚。 可以是、他可以将引导引脚设置为 SCI 模式以进行初始固件编程、然后将 OTP BOOTPIN_CONFIG 寄存器设置为零引导模式、该模式始终从闪存启动 CPU。 要通过 SCI 进行固件更新、他需要一种自己的更新机制。 是这样吗? 还有其他可能吗?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、  

    请向客户指出 TRM、并特别介绍第 5.7.2.1节:SCI 引导模式。   TRM 可从  以下网站获得:https://www.ti.com/lit/pdf/spruii0  

    如前所述、器件引导模式可配置为 SCI 引导、如 表5-6所示。 CPU1的器件默认引导模式。   编程完成后 、按照图5-7所示的流程图进行操作。 SCI 引导函数概述 如果看到无效密钥、应用程序将跳转到闪存。  编程完成后、SCI 引导可从闪存引导。   

    请告诉我们是否有其他问题出现。  

    此致、  

    Krishna