This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-HC-C2-KIT:对 FTDI 芯片进行编程

Guru**** 2766285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/984117/drv8301-hc-c2-kit-program-ftdi-chip

器件型号:DRV8301-HC-C2-KIT

您好!

我设计的 PCB 主要基于 DRV8301-HC-C2-KIT。 我无法通过 USB 连接、因为 FTDI 芯片未编程。 您能告诉我如何执行此操作、还是向我指出适当的文档?

谢谢、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    我看不到设计中嵌入了任何 FTDI 芯片。 此设计旨在与 TMDSCNCD28035MISO controlCARD 配合使用。

    "ISO" controlCARD 包含嵌入式仿真器、无需编程。

    如果您已修改此设计以包含仿真器、则它将取决于您使用的版本。 将 FTDI 转换为 XDS100v2的编程步骤请参阅此应用手册 :http://www.ti.com/lit/an/spracf0/spracf0.pdf  

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    我看不到设计中嵌入了任何 FTDI 芯片。 此设计旨在与 TMDSCNCD28035MISO controlCARD 配合使用。

    "ISO" controlCARD 包含嵌入式仿真器、无需编程。

    如果您已修改此设计以包含仿真器、则它将取决于您使用的版本。 将 FTDI 转换为 XDS100v2的编程步骤请参阅此应用手册 :http://www.ti.com/lit/an/spracf0/spracf0.pdf  

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    感谢您的快速回复。 是的-我应该说过"基于 DRV8301-HC-C2-KIT 和 TMDSCNCD28035MISO "。 尽管我的措辞很笨拙、但我很高兴您能与我们建立联系。 我认为你给我指出的文件正是我所需要的。 我会告诉你。 再次感谢。

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    感谢您的快速回复。 是的-我应该说过"基于 DRV8301-HC-C2-KIT 和 TMDSCNCD28035MISO "。 尽管我的措辞很笨拙、但我很高兴您能与我们建立联系。 我认为你给我指出的文件也正是我所需要的。 我会告诉你。 再次感谢。

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    没问题、请告诉我。

    此致、
    Cody