This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:XML 文件

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/983399/tmdscncd28388d-xml-file

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

我使用的是 TMDSCNCD28388D。 我想创建自己的 xml 文件。 我曾尝试找到如何在 ETG 组上生成 xml 文件的材料、但尚未找到。

如果您有任何材料、请与我分享。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关您正在尝试做什么的更多信息? 您要创建的 XML 文件的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我尝试使用 SPI 将 TMDSCNCD28388D 与另一个板相连。

    如果您有任何有关制作 xml 文件的材料或技术讲座、请与我分享。

    此致、

    Chris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    XML 文件只是带有自定义标记的文本文件、使其更易阅读。 任何文本编辑器都将帮助您创建我们自己的 XML 文件。

    很抱歉、我仍然不明白您要做的是什么。 如果您尝试对 TMDSCNCD28388D 进行编程 、请查看 这些技术讲座。 您还可以在 C2000ware 中找到 F2838xD 器件的几个 SPI 示例。