This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARUINVKIT:高达400VDC 的高压直流电源

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/983180/tmdssolaruinvkit-hv-dc-power-supply-of-up-to-400vdc

器件型号:TMDSSOLARUINVKIT

大家好、

  用户指南的第5.1节列出了运行太阳能微型逆变器套件所需的设备。 但是、图41显示了高压直流电源高达400VDC 的方框图。 这是真的需要的吗?  第5.1节似乎未包含 HV DC 电源。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、此400V 直流电源未在第5.1节中列出。

    如果按照5.1中所述的方法(选项1a)、则可以使用低压直流电源(25V ~ 44V)。 因为该选项同时使用反激式直流/直流升压级和逆变器级。 因此、升压级采用低压直流、并为逆变器生成400V 直流电压。

    但是、如果您只想测试逆变器(没有反激式升压级)、则可以使用400V 直流电源、如图41所示。

    Shamim