This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:VREFHI 运算放大器缓冲器要求

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA320, OPA2320-Q1, TLV4197-Q1, OPA4197-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/983500/tms320f28388d-vrefhi-op-amp-buffer-requirements

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:OPA320OPA2320-Q1TLV4197-Q1OPA4197-Q1

代表客户发布。

F2838xD TRM ("设计外部基准电路")建议将两个器件型号用于运算放大器缓冲器 OPA320和 OP350。 客户正在寻找合适的运算放大器(通过汽车认证的4通道)来实现外部基准。  运算放大器有哪些要求?  您能就通过汽车认证的4通道替代产品提出建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、

    要评估任意 VREFHI 驱动器、请参阅 TI 高精度实验室培训系列"在 SAR ADC 上驱动基准输入"中开发的方法:

    特别针对此器件的汽车级驱动器、请注意、我们允许每2 VREFHI 使用1个驱动器(请参阅 TRM 图"ADC 共享基准系统")、因此 OPA2320-Q1是显而易见的选择。  

    如果客户希望获得绝对最佳性能并希望独立驱动每个 VREFHI、OPA2320-Q1 x 2可能是最佳选择。  如果冗余使用 ADC 来相互检查以进行安全监控、这也会很有用:相互监控的 ADC 对可以使用不同的运算放大器实例、从而消除单点故障。  否则、如果需要 x4运算放大 器、则 OPA4197-Q1或 TLV4197-Q1似乎是可能的选项、但需要对它们进行评估以确定10MHz 是否具有足够的带宽。  在驱动 VREFHI 引脚上的大容性负载时、还需要对它们进行评估以确定稳定性。