This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28332:振荡器输入可用作分布式时钟的输入?

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/983412/tms320f28332-oscillator-input-usable-as-input-for-distributed-clock

器件型号:TMS320F28332

大家好、

TMS320F 器件上的振荡器输入是否可用作分布式时钟的输入? 如果不是、如何将分布式时钟馈送到系统中?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗茨

    问题不清楚。 您能详细说明吗? 或者提供您所想到的内容的草图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    我将讨论一个时钟发生器、该时钟发生器将同步时钟分配给多个 TM320F。 我找不到用于同步时钟的专用输入。 那么、问题是:振荡器输入是否可用于此目的?

    我已经通过电子邮件向您发送了方框图。

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了方框图。 我将在离线时提出一些问题。