This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:如何在开始时将 GPIO34设定为低电平

Guru**** 2751325 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/983083/tms320f28027f-how-to-set-gpio34-low-at-very-beginning-of-start

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:TMS320F280025C

大家好

您可能知道 运行 GPIO34的 MCU 需要在初始时设置为高电平{Pull Up)我使用此引脚进行浪涌继电器、问题就在  启动之初、 GPIO34的输出 设置为高电平的时间不到1秒!  

我采用了3.3k 上拉电阻器、但  GPIO34的输出为高电平。

我需要的是 GPIO34 一直处于低电平、直到我在程序中将其设置为高电平。您能告诉我如何执行该操作吗?

没有上拉电阻器(3.3k)的情况下是否有任何引导 MCU 的方法?

谢谢

Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    这是一个引导模式引脚、如果您尝试使用要求 GPIO34为高电平的引导模式、则无法使用上拉电阻器。 遗憾的是、允许从闪存引导的"获取模式"引导配置确实需要将 GPIO 34拉高。

    TMS320F28049C 和 TMS320F280025C 等几款较新的 C2000器件允许对用于引导模式配置的引脚进行某种配置、但遗憾的是 TMS320F280027F 不支持。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody、

    谢谢您的帮助。

    Dave。