This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:RDK3.1 DRV8320rs 符号

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/983339/launchxl-f280049c-rdk3-1-drv8320rs-symbols

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件:DRV8320

您好!

奇怪的是、CCS 抱怨在索引中明显实例化 RDK3.1 eabi 项目时缺少符号。 它似乎与定义删除的 DRV8320_SPI 相关、然后将其添加回任何实验项目中。

奇怪的是、drv8320.h 中存在相同的3个基本调用、但已被视为 hal.h 中的外部函数、并重命名以增加混乱。 为什么这3个函数首先声明 drv8320.h 在别名下从 hal.h 调用似乎是问题的一部分。 什么会导致 RDK v2.1和 v3.1具有相同的3个缺失符号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解为什么它会抱怨这么多符号显然完全包含在函数调用中。 我很好地修复了符号错误、但这3个错误似乎是个难题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    符号不会丢失、但函数是! 我从未见过 CCS 代码校验器在函数缺失外部 void 仍链接时的行为。