This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:编辑器选项卡大小

Guru**** 2611165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/982701/tms320f28379d-editor-tab-size

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我正在使用 CCS 9.1.0.00010,并在输入制表符时尝试设置制表符大小。 在“窗口->首选项”中,在“常规”->“编辑器”->“文本编辑器”下,我可以修改“显示的标签宽度”和“为标签插入空格”。 但是我找不到一个地方让我可以在键入选项卡时更改其大小。 我应该去别的地方吗?

谢谢、

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    转至:Window -> Preferences -> C/C++-> Code Style -> Format器 ->单击 CCS Active profile 的"Edit"按钮->单击左上角的"Indentation"选项卡->将"Indentation Size"更改为 所需的值。 空白值将使用默认值(即4)。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我在我的中看不到 C/C++项。  我看到以下内容...   上述内容是否适用于 CCS 9.1.0.00010?

    谢谢、

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的第一个屏幕截图中、请参阅对话框左下角突出显示的项目。 您可能还需要按此处的链接以显示高级选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯...

    不确定图片为什么不能正确显示。  这是第二次尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要按下左下角的"Show advanced settings"(显示高级设置)链接:

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很有用!!  我现在获得了所需的制表符大小。  感谢您的帮助 Ki。

    此致、

    ED