This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 F28335的 DIMM 100引脚连接器

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/982586/dimm-100-pin-connector-for-f28335

器件型号:F28335 100引脚连接器

Cody、

如果您有我们可以购买的上述连接器中的一些稀疏、您是否能够看到您的实验室?! 我们最多需要6个。

另一点是,我收到了你给他人的所有信件。 我想知道这是如何停止的!

此致、

麦苏德·哈吉安博士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马苏德

    不幸的是,我们目前没有任何空余。

    至于收到我的信函、我怀疑您可能已"订阅"关注我。  

    通过单击您的姓名转到您的个人资料:

    然后单击订阅:

    在"订阅"下、您应该在顶部有一个类别、即"用户":

    我目前没有订阅任何人、因此我无法进一步详细说明该流程、但我希望该流程可以轻松取消订阅。 如果您对此有进一步的问题、请告诉我、我可以进一步调查。

    此致、
    Cody