This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:未解析的符号 FAPI

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/982367/tms320f28377d-unresolved-symbol-fapi

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我有这个错误、我不确定如何处理。   我明白了


未解析的符号_FAPI_WRITE_LOCKED_FSM_register、首先在./TI_Sources/Fapi_UserDefinedFuncations.obj 中引用

搜索此项会显示#define 及其使用位置、但我看不到会导致此错误的任何内容。 请参见随附的

  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    您是否包含 C2000Ware_3_04_00_00\libraries\flash_api\f2837xd\include 中的闪存 API 头?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vamsi、

    您指定的文件夹中的 F021.h 文件仅为修订版1.0、而我的项目中的文件为 v1.55、日期为12Feb2021。不确定其他文件。 请参见 Attach。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    标头和函数原型未发生更改、因此版本被称为 V1.0、表示旧用户在迁移到 F2837xD 时仍可以使用此 API。

    F2837xD 可用的闪存 API 库版本为 V1.54:  https://www.ti.com/lit/ug/spnu629a/spnu629a.pdf 、库/头文件位于 C2000\C2000Ware_3_04_00_00\libraries\flash_api\f2837xd。

    闪存 API 库的 V1.55适用于 F2837xS、而不适用于 F2837xD。

    关于您在第一个帖子中提到的原始问题:当您包含我指向的标题时、是否解决了该问题?  请告诉我。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vamsi、

    在我替换 C2000Ware_3_04_00_00\libraries\flash_api\f2837xd\include 中的所有*。h 文件后、我不再出现该错误(尽管有另一个错误)

    原始文件用于 XS 而不是 xD 这一事实可能是问题、我感谢您的帮助。